Suche | Vertriebskontakt
Vertriebskontakt
Telefon: 888-314-6673
Finden Sie aktuelle Presseartikel und Bilder unseres Unternehmens und Produkte, sowie Information über zukünftige und vergangene Messen.
Verkehrsader in der Produktionshalle Intelligentes Antriebskonzept für Kettenfördersystem bei Audi In einer Produktionshalle bei Audi in Ingolstadt werden Türen für den Audi A4 und den Audi A5 hergestellt. Durch die weitgehend automatische Fertigung verläuft ein ausgedehntes Kettenfördersystem, das durch eine Vielzahl von Getriebemotoren, hauptsächlich mit Kegelstirnradgetrieben, bewegt wird.
NORD baut Stammsitz aus und schafft 100 neue Arbeitsplätze Getriebebau NORD baut den Stammsitz des Unternehmens in Bargteheide bei Hamburg aus: Bis 2009 ist eine Erweiterung der Nutzfläche von 31.300 m² auf 52.000 m² geplant.
Dezentraler SK 2xxE debütiert: Integrierte Antriebseinheiten für preissensible Anwendungen Mit der Frequenzumrichter-Serie SK 2xxE, die auf der Hannover Messe 2008 erstmals vorgestellt wird, erweitert NORD das flexible Dezentrali-sierungskonzept NORDAC-DA um einen neuen Baustein.
FUs mit Magnetisierungsanpassung auf Energiesparkurs Asynchronmaschinen effizienter mit optimiertem Motorstrom betreiben Frequenzumrichter der Typen SK 5xxE und SK 700E können die Magnetisierung eines Asynchronmotors ressourcenschonend automatisch reduzieren, sobald er nur mit Teillast betrieben wird. Der Motorstrom wird so bedarfsgerecht angepasst und es fallen weniger Wärmeverluste an.
Energiespar-Know-how für Antriebe: Auf drei Entwicklungspfaden zum optimalen Wirkungsgrad Die Entwicklung hocheffizienter Antriebe setzt voraus, dass Energiesparpotenziale sowohl bei Getrieben und Motoren als auch zugleich in der Leistungselektronik erschlossen werden.
Elementar optimiert auf Belastung: Starker Kegelradgetriebemotor im FEM-berechneten Gehäuse Das Blockgehäuse des neuen, dreistufigen Kegelradgetriebemotors SK 9096.1 von NORD wurde mit Hilfe von Finite Elemente-Algorithmen optimiert, um neben kostengünstiger Herstellung besonders hohe Belastbarkeit gewährleisten zu können.
Frequenzumrichter-Familie SK 5xxE wächst: Differenziertes Modellspektrum jetzt in sechs Baugrößen Die Frequenzumrichter-Familie SK 5xxE von NORD wird um Ausführungen in den Baugrößen 5 und 6 erweitert. Damit verbreitert sich auch die Palette der Leistungsklassen: Anwendern stehen nun neben dem bisherigen Bereich von 0,25 bis 7,5 kW auch Umrichter bis 22 kW zur Verfügung.
NORD-Stirnradgetriebe setzt Maßstäbe Ein Novum in der Antriebstechnik Getriebebau Nord ist eine der Großen in der Antriebstechnik. Das zeigt einmal mehr die Stirnradgetriebereihe NORDBLOC.1 mit dem das Unternehmen aus Bargteheide nun Furore macht.
Ethernet-Anbindung für NORD-Frequenzumrichter Für die wachsende Zahl von Antriebsanwendern, die bei Auto-matisierungsaufgaben auf Ethernet-basierte Feldbusanbindungen setzen, hat NORD neue Lösungen konzipiert.
Kosteneffiziente Ex-Antriebslösungen mit für den Betrieb am FU zertifizierten Ex e-Motoren von NORD Gasexplosionsgeschützte Antriebe in „Erhöhter Sicherheit“ (Ex e) von NORD verfügen über eine pauschale Zulassung für den Betrieb am Frequenzumrichter. Kunden und Anwendern eröffnen sich somit hohe Einsparpotenziale:
Riesen im Blockgehäuse: Neue Industriegetriebe bis 200.000 Nm Drehmoment Das Sortiment der Industriegetriebe erweitert NORD um neue Modelle mit 60.000 Nm, 90.000 Nm, 135.000 Nm und 200.000 Nm. Als einziger Hersteller weltweit baut NORD auch die Modelle ab 90.000 Nm nach dem bewährten Blockgehäusekonzept.
Safety first: Integrierter „Sicherer Halt“ bei NORD-Frequenzumrichtern Beim Betrieb vieler Anlagen, z.B. bei Bearbeitungsmaschinen wie etwa Fräsen, ist die Personensicherheit essentiell: Nach der Aktivierung eines Sicherheitskreises dürfen keine rotierenden Anlagenteile das Bedienpersonal gefährden.
Fahrplan für die Busanbindung: NORD-Frequenzumrichter unterstützen Ethernet Als Komplettlieferant für Antriebstechnik bietet Getriebebau NORD seinen Kunden mit den Baureihen SK 5xxE und SK 700E das gesamte Leistungsspektrum klassischer, zentral installierter intelligenter Frequenzumrichter.
Komplettdienstleister für Antriebstechnik Getriebebau NORD, 1965 in Bargteheide bei Hamburg gegründet, produziert und vertreibt mechanische und elektronische Antriebstechnik.
interactive tools realisiert neuen Internetauftritt für NORD www.nord.com gibt Maschinenbauern neue Antriebsimpulse Die neue Website von Getriebebau NORD lässt Ingenieursherzen höher schlagen: Riesige Kräne in Hafenanlagen oder bewegliche Dachkonstruktionen in modernen Sportstadien – nicht nur für viele solcher Großprojekte liefert der weltweit zweitgrößte Anbieter von Antriebstechnik Getriebemotoren und Leistungselektronik.
Erhöhte Sicherheit (Ex e) für Motor am FU: Kostengünstigere, leichtere neue ATEX-Antriebe Das ATEX-Sortiment hat Getriebebau NORD um einen neuen Anwendungsbereich erweitert: gasexplosionsgeschützte Antriebe in „Erhöhter Sicherheit“ (Ex e) mit pauschaler Zulassung für den Betrieb am Frequenzumrichter.
Umwelt schonen, Kosten sparen: Energieeffiziente Antriebssysteme von NORD Schon seit 1995 liefert Getriebebau NORD Systemlösungen aus Motoren, Getrieben und intelligenter Leistungselektronik, deren Wirkungsgrad über den gesamten Antriebsstrangs optimiert ist:
Universell einsetzbar: NORDAC SK 700E Die Umrichter SK 700E aus der bewährten NORDAC-Reihe sind für den mittleren bis oberen Leistungsbereich zwischen 1,5 kW und 160 kW ausgelegt.
NORDAC DA: Systemkomponenten für dezentrale Antriebslösungen Dezentrale Antriebstechnik vereinfacht die Anlagenstruktur und hilft, Platz und Kosten zu sparen. Mit NORDAC-DA verfügt NORD über das passende, flexible Dezentralisierungskonzept, um die elektronische Steuerungstechnik aus dem Schaltschrank heraus und direkt an den Antrieb zu bringen
NORDAC DA: Systemkomponenten für dezentrale Antriebslösungen Dezentrale Antriebstechnik vereinfacht die Anlagenstruktur und hilft, Platz und Kosten zu sparen. Mit NORDAC-DA verfügt NORD über das passende, flexible Dezentralisierungskonzept, um die elektronische Steuerungstechnik aus dem Schaltschrank heraus und direkt an den Antrieb zu bringen.
Stärker, leichter, kompakter: Neue Bauart für Blockgehäuse-Getriebemotor NORDBLOC Mit zum Patent angemeldeten konstruktiven Verbesserungen hat Getriebebau NORD die kompakten Blockgehäuse-Getriebemotoren der NORDBLOC-Baureihe weiterentwickelt.
Komfortable Lageregelung mit NORD-Frequenzumrichtern Anwendungen, die eine relative oder absolute Lageregelung erfordern (z.B. Drehtische, lineare Verfahrachsen, oder Gleichlauf-Regelung), lassen sich mit Standard-Asynchronmotoren und Frequenzumrichtern von Getriebebau NORD schnell und kostenorientiert implementieren.
Stärker, leichter, kompakter: Neue Bauart für Blockgehäuse-Getriebemotor NORDBLOC Mit zum Patent angemeldeten konstruktiven Verbesserungen hat Getriebebau NORD die kompakten Blockgehäuse-Getriebemotoren der NORDBLOC-Baureihe weiterentwickelt. Neu sind leichtere, durch FEM-Berechnungen optimierte Aluminium-Druckgussgehäuse.